リリースノート, Camera Linkシリーズ用ソフトウェア
Basler CCT+リリースノート
書類番号: AW00094308000
バージョン: 1.2.437
Basler Camera Configuration Tool Plus(CCT+)(32ビット)バージョン1.2.437は、カメラの設定を簡単に変更できるWindows用プログラムです。CCT+をホストコンピューターにインストールすると、Camera Linkインターフェース内のシリアルリンクを通じてカメラと通信を行います。ホストコンピューター上にあるCCT+ソフトウェアは、Camera LinkのシリアルポートまたはWindowsのCOMポートにあるシリアルインターフェースを通じてカメラと通信を行います。CCT+でシリアル接続を正常に使用するためには、フレームグラバーからCCT+に対してclser***.dll(***は特有の識別子でメーカーによって異なります)と呼ばれるソフトウェアライブラリーを送らなければなりません。このライブラリーには、CCT+がシリアル接続を行うために必要な情報が含まれています。前述の条件を満たしていない場合は、フレームグラバーに付属しているソフトウェアをインストールする必要があります。